Diagramas de conectividad y protocolo - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Figura 1 a través de Figura 1 son diagramas de ejemplo de los distintos tipos de conectividad y protocolos para el sistema Metasys. No todos los protocolos se utilizan en todas las configuraciones del sistema Metasys.

Se debe tener en cuenta la configuración y la topología de Red de la instalación específica del sistema Metasys al abrir los puertos cortafuegos para la comunicación. Por ejemplo, considerando Figura 1 y Tabla 1, si el servidor Metasys no está actuando como servidor horario, entonces el protocolo SNTP entre la llamada 3 y la llamada 2 no se utiliza. Del mismo modo, si las alarmas y eventos del sistema Metasys no están siendo monitorizados por herramientas de TI, entonces el protocolo de trampa de SNMP entre la llamada 2 y la llamada 4, y la llamada 3 y la llamada 4 del elemento no se utiliza.

Nota: Las restricciones se aplican a los motores compatibles con un Director de Sitio ADS-Lite. Consulte la Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832) para descubrir qué motores son compatibles con sistemas que utilizan ADS-Lite como Director de Sitio.