Múltiples motores con un ADX - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

La siguiente figura es un ejemplo de la conectividad y los protocolos de un sistema Metasys que utiliza múltiples motores y un ADS. Tabla 1 describe los protocolos utilizados en Figura 1.

Figura 1. Sistema Metasys con varios motores y un ADS

Tabla 1. Sistema Metasys con varios motores y un ADS

Interacción entre llamadas

Protocolo

Dirección de comunicación

1

2,3,5

HTTP

Unidireccional

1

4

Configuración estándar del cliente

Configuración estándar del cliente

2

3,5

HTTP

Bidireccional

2,3,5

4

DHCP, DNS, SMTP, SNMP, trampa SNMP, SNTP

Unidireccional

3,5

2

SNTP

Unidireccional

3,5

3,5

HTTP, BACnet, DNS

HTTP, BACnet: Bidireccional

DNS: Unidireccional

1 En la comunicación unidireccional, solo el dispositivo de origen inicia las solicitudes (suponiendo que se permita la respuesta sincrónica en la solicitud).
2 Para garantizar un rendimiento adecuado, un navegador Web nunca debe utilizar un motor para su servidor SNTP.