Canales ZigBee - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Una Red basada en ZigBee tiene 16 canales disponibles para su uso. El sistema de controladores de termostatos inalámbricos de la serie TEC y el sistema de Bus de campo inalámbrico de la serie ZFR183x utilizan solo los canales 15, 20 y 25. Estos canales se eligieron porque no se superponen con los canales utilizados en una Red Wi-Fi. Figura 1 es un diagrama que ilustra que los canales ZigBee no interfieren con la Red Wi-Fi.

Figura 1. Comparación de la separación de canales de los sistemas mediante la tecnología ZigBee Versus Redes Wi-Fi