Monitorización y gestión (SNMP) - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

El protocolo Simple de administración de Redes (SNMP) proporciona funcionalidad SNMP estándar IP en el sistema Metasys, que permite a los administradores de Red gestionar el rendimiento de la Red de Metasys, encontrar y resolver problemas relacionados con la Red Metasys y planificar el futuro crecimiento del sistema Metasys. SNMP utiliza versiones estándar 1, 2C y 3 de SNMP (que excluye el cifrado y la autenticación de SNMP). El sistema Metasys permite la entrega de trampas SNMP no seguras para eventos de alarma de Metasys mediante un sistema de administración de Redes (NMS).

Existe una MIB específica del sistema Metasys personalizada y permite al NMS supervisar los objetos de punto de Metasys, mostrar atributos y controlar objetos de secuencia. La MIB también define trampas explícitas y atributos asociados que se alinean con los mensajes de alarma de Metasys, haciendo que la correlación de los datos (análisis y clasificación) en el NMS sea sencilla. Las trampas del sistema Metasys no están cifradas.

El operador del NMS puede realizar solicitudes Get y Get Next (Walks SNMP) contra los motores a través de un NMS. Las solicitudes Get le permiten ver datos de objeto pero no permiten escribir en objetos. Para utilizar solicitudes Get, debe consultar el motor específico (NAE55, por ejemplo) en el que aparezca el objeto. Los Directores de Sitio no reenvían las solicitudes Get a otros dispositivos del sitio, y no se pueden realizar solicitudes Get en servidores Metasys. Los objetos del sistema Metasys se especifican como un índice de cadena en una tabla, por lo que el NMS debe tener la capacidad de especificar un índice como cadena, o el operador del NMS debe codificar la ID de objeto utilizando los equivalentes decimales.

El Johnson Controls® MIB se incluye en el soporte del producto. SNMP se ofrece en todos los dispositivos de supervisión (motor de Red y servidor Metasys).

Para obtener información sobre la configuración de trampas SNMP, desactive la capacidad SNMP o Get y otra información de alarma, consulte la sección Gestión de alarmas y eventos de la sección Metasys SMP Help (LIT-1201793 ). Para obtener información sobre la implementación de SNMP en el sistema Metasys, consulte Apéndice: implementación del protocolo de agente SNMP.