Interfaz de programación de aplicaciones (API) de Metasys - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Mejoras adicionales en el software Metasys Server en la versión 10.1 y posteriores incluir una norma de REST Interfaz de programación de aplicaciones (API)de monitorización y comandos de Metasys que permite la lectura, escritura y comando de uno o más objetos/propiedades de Metasys para proporcionar una forma segura de integración bidireccional con aplicaciones de terceros. Como requisito previo, es necesario definir un nuevo usuario de tipo Acceso API bajo el sistema Security Administrator del Portal SMP que proporciona acceso al sistema Metasys. Para obtener más información, consulte Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528 ).

Esto es lo más reciente en un conjunto de API que incluyen la API de REST que permite extraer los datos de forma segura del sistema Metasys e integrados con herramientas de visualización de datos de terceros para satisfacer las necesidades de análisis de datos y generación de informes sólidos y la API de Metasys para la aplicación de compromiso de TeleHealth que facilita la comunicación bidireccional fiable entre la aplicación de compromiso de los pacientes con TeleHealth y el sistema Metasys para proporcionar a los pacientes control directo sobre su espacio de atención médica para aumentar la comodidad y la satisfacción.