Gestión horaria (Protocolo Simple de hora de Red [SNTP]) - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Hay tres métodos para sincronizar la hora de la Red en el sistema Metasys: sincronización horaria de Microsoft Windows SNTP, sincronización horaria Multicast y BACnet.

Puede utilizar los métodos de Microsoft Windows y Multicast cuando haya disponible un servidor horario principal SNTP. Si el Director de Sitio no tiene acceso a los servidores horarios SNTP, puede utilizar el método de sincronización de BACnet.
Nota: La sincronización horaria por multidifusión se prefiere a través de la sincronización horaria de Windows.

Normalmente en el sistema Metasys, solo el Director de Sitio sincroniza su hora con un servidor horario SNTP. Los demás dispositivos de la Red Metasys se sincronizan con el Director de Sitio. Como método secundario de sincronización de hora, configure el sistema Metasys para que todos los dispositivos se sincronicen con el Director de Sitio como un servidor horario SNTP.

Si se producen cambios críticos en las zonas horarias o en los protocolos de cambio de hora, Johnson Controls emite parches para actualizar el sistema Metasys. Para obtener más información sobre la gestión horaria, consulte los siguientes documentos:

  • Guía de puesta en servicio del ADS/ADX (LIT-1201645)
  • OAS Commissioning Guide (LIT-12013243 )
  • Guía de puesta en servicio del NIEx9 (LIT-12011922)
  • LCS85 Commissioning Guide (LIT-12011568 )
  • Apéndice de la zona horaria, fecha y hora en el cuadro de diálogo NAE Commissioning Guide (LIT-1201519 ), SNE Commissioning Guide (LIT-12013295 ), y SNC Commissioning Guide (LIT-12013352 )