Correo electrónico cifrado - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

El software de Metasys presenta una capacidad de cifrado de correo electrónico que encripta los nombres de usuario y las contraseñas a medida que se introducen en la interfaz de usuario. Las máquinas integradas y de servidor pueden así enviar correos electrónicos a servidores de correo a través de un canal seguro (capa de conexión segura [SSL]). Toda la carga de correo electrónico está cifrada y permite que el software de Metasys se comunique con servidores de correo electrónico que requieran conexiones SSL.

Los usuarios pueden configurar cifrado por correo electrónico sin necesidad de autenticación, incluyendo autenticación SMTP y autenticación POP antes de SMTP.