Todos los dispositivos con capacidad de correo electrónico del sistema Metasys utilizan solo Protocolo Simple de transferencia de correo (SMTP) para comunicarse con el servidor de correo. El sistema Metasys puede configurarse para utilizar SMTP para la notificación de eventos y alarmas del sistema. En la versión 10.1 o posterior, los motores de Red siguen suministrando correo electrónico como método de notificación para las alarmas. Para obtener más información, consulte NAE Commissioning Guide (LIT-1201519 ), NIEx9 Commissioning Guide (LIT-12011922 ), SNE Commissioning Guide (LIT-12013295 ), SNC Commissioning Guide (LIT-12013352 ), o LCS85 Commissioning Guide (LIT-12011568 ).
En la versión 10.1 o posterior, la funcionalidad de correo electrónico se ha trasladado del servidor Metasys a la función de notificaciones remotas de la IU de Metasys en línea, pero sigue disponible si MVE se instala en el servidor Metasys. Para obtener más información, consulte Metasys UI Help (LIT-12011953 ).
- Si la versión 12 de Symantec Enterprise Protection se instala en un equipo cliente con el Scanner POP3/SMTP seleccionada, las funciones SMTP y las alertas por correo electrónico del software del servidor Metasys están desactivadas sin notificación. Para utilizar las funciones de alerta por correo electrónico y SMTP del servidor Metasys, no seleccione la opción POP3/SMTP Scanner durante la instalación de Symantec Enterprise Protection.
- Si Tarifa McAfee® VirusScan® Enterprise versión 8.8 con parche 3 o parche 5 se instala en un equipo cliente con el Evitar el envío de los guos de correo masivo desde el envío del correo seleccionada, las funciones SMTP y las alertas por correo electrónico del software del servidor Metasys están desactivadas sin notificación. Para utilizar las funciones de alerta por correo electrónico y SMTP en el servidor Metasys, no seleccione esta opción durante la instalación de McAfee VirusScan.