Información general - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Para que el software de Metasys se instale con éxito, debe proporcionar acceso anónimo temporalmente a la carpeta del sitio Web predeterminado en IIS. Después de la instalación, puede deshabilitar el acceso anónimo a la carpeta del sitio Web predeterminado. A continuación, para facilitar las operaciones del software Metasys, debe habilitar el acceso anónimo a las siguientes carpetas virtuales que se creen cuando instale el servidor Metasys, SCT, SCT Pro, la función Informes avanzados de Metasys y la herramienta NAE Update Tool:

  • Metasys
  • SCT/SCT Pro
  • MetasysIII
  • Informes de Metasys
  • Actualización de NAE

Cuando se configura IIS para utilizar el acceso anónimo para un elemento, IIS delega todas las responsabilidades de autenticación de ese elemento a la aplicación Metasys. Se requiere un acceso anónimo para que el usuario inicie sesión y acceda a Metasys utilizando el software de cliente Java y los servicios web de Metasys. Consulte Habilitar y deshabilitar el acceso anónimo en el sitio web predeterminado.

Nota:

Antes de cambiar los ajustes de acceso anónimo de la IIS de su cliente, consulte con su cliente y/o departamento de TI del cliente para asegurarse de que los cambios no violen las políticas de seguridad de la Red.

Además, debe asignar los siguientes privilegios a la cuenta de usuario de Windows o al grupo de usuarios de Windows que se les permite iniciar sesión en el sistema Metasys:

  • acceso de Red al servidor Metasys o al equipo con SCT

  • omitir comprobación de recorrido

  • capacidad de inicio de sesión por lotes

Sin embargo, no asignar el privilegio llamado denegar el acceso a este equipo desde la Red a esta misma cuenta de usuario de Windows o grupo de usuarios de Windows.