Consideraciones sobre copias de seguridad del servidor Metasys - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Si un programa de copia de seguridad cambia los atributos en ciertos archivos del servidor Metasys, este puede apagarse y luego reiniciarse. Para evitar este escenario, recomendamos que siempre evite copias de seguridad de los siguientes archivos y carpetas, y que los excluya de cualquier otro programa que acceda a estos directorios en el servidor Metasys:

  • C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\MetasysIII

  • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CONFIG

  • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Config Config
  • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG

  • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Config Config

  • C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\MetasysReports\bin (solo el Sistema avanzado de informes de Metasys)

  • C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\MetasysReports\web.config (solo el Sistema avanzado de informes de Metasys)