El Registro de ADSADX carpeta en el Visor de eventos de Windows en la Metasys El servidor contiene información relacionada con fallos específicos del software del servidor Metasys o eventos importantes. Los mensajes aparecen solo en inglés.
Los siguientes eventos pueden aparecer en el cuadro de diálogo Registro de Adsadx carpeta:
-
El software del servidor Metasys tiene un fallo al inicializar cualquier subsistema durante el arranque.
-
El software del servidor Metasys tiene un fallo durante el tiempo de ejecución cuando intenta escribir en la base de datos de Microsoft SQL Server.
-
El servidor Metasys o el software SCT tiene un fallo durante el tiempo de ejecución para las interacciones con los servicios de Active Directory. Por ejemplo:un usuario del servicio Active Directory se negó al acceso al software Metasys server o SCT, o un usuario del servicio Active Directory no podía añadirse como un servidor Metasys o un usuario de SCT.
- El registro de ADSADX informa de que se ha producido un tiempo de espera en la cola de mensajes. El mensaje contiene el texto System.Messaging.Message.QueueException: Tiempo de espera para el funcionamiento solicitado ha caducado. Este evento indica que MSMQ encontró una excepción mientras lee una cola de mensajes vacía. La aparición esporádica de este error en el registro de ADSADX es normal. Como el error solo se produce cuando la cola de mensajes está vacía, todos los mensajes del sistema Metasys se han procesado correctamente. Sin embargo, si este error se produce constantemente o continuamente durante breves períodos de tiempo, puede haber un problema con la cola de mensajes. Informe de este comportamiento a su representante de asistencia de Johnson Controls.
El Registro de ADSADX la carpeta predeterminada es Overwrite as Necessary. Si desea guardar todos los eventos o tener un tamaño determinado de carpeta del Registro de eventos, haga clic con el botón derecho en la carpeta en el registro de eventos de Windows y cambie esta propiedad.
Los errores adicionales se escriben en la carpeta de la aplicación del visor de eventos de Windows. Cualquier evento de esta carpeta es resultado de la información generada por un error o un error en el servicio Metasys III Device Manager (origen MIIIDM).
El visor de eventos de Windows se encuentra en el Panel de Control > Herramientas administrativas > Visor de eventos.