Usuarios - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

El sistema Metasys tiene dos tipos de usuarios: los usuarios locales y los usuarios del servicio Active Directory. Un usuario local se define en el sistema Security Administrator y se autentica y autoriza en la base de datos de seguridad de Metasys. Un usuario del servicio Active Directory se crea y almacena en un dominio del servicio Active Directory y se añade como usuario del sistema Metasys con el sistema Security Administrator. Este usuario se autentica ante un dominio del servicio Active Directory y se autoriza en el sistema Metasys.

Una vez iniciada la sesión, el usuario se limita a las acciones permitidas por los privilegios asignados del usuario. Consulte la security Administrator system Technical Bulletin (LIT-1201528 ) para obtener detalles específicos sobre la seguridad de acceso al sistema Metasys.