Último inicio de sesión - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

La pantalla principal del servidor Metasys o la interfaz de usuario de SCT indica la última hora y fecha en que el usuario ha iniciado sesión con éxito. Para mayor seguridad, solo aparecen las tres primeras letras del nombre del usuario, seguidas de tres asteriscos (por ejemplo, user***). Si el usuario nunca ha iniciado sesión, Nunca aparece en el cuadro de diálogo Último inicio de sesión . (Consulte Figura 1 y Figura 2.)

Importante:

Para preservar la configuración actual de todos los usuarios del sistema Metasys, incluida la última hora de inicio de sesión, cargue siempre el dispositivo en la SCT antes de realizar cambios y descargar una base de datos. La información de configuración del usuario se almacena en la base de datos de seguridad. La base de datos de seguridad se restaura durante la descarga de un dispositivo. Cuando se descarga un archivo anterior en el dispositivo, se pierden la contraseña de usuario más reciente, las propiedades y la hora de inicio de sesión.

Figura 1. Último inicio de sesión del usuario

Figura 2. El usuario nunca ha iniciado sesión