Seguridad avanzada habilitada - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

La configuración de seguridad avanzada, solo disponible para los dispositivos Directores de Sitio de la versión 10.0 o posterior, indica si el sitio utiliza la configuración de seguridad avanzada. Este atributo proporciona una capa mejorada de seguridad entre los directores de sitio de Metasys y los dispositivos. Con este atributo definido en Verdadero, los métodos de comunicación retrocompatibles entre el Director de Sitio y sus motores de Red están desactivados, lo que significa que un Director de Sitio de la versión 10.0 o posterior descarta todos los intentos de comunicación procedentes de los motores de Red anteriores a la versión 10.0.

Este ajuste se aplica a todo el sitio; por lo tanto, debe cambiar este atributo de Verdadero (predeterminado) a Falso si tiene motores de Red en el sitio que ejecuten una versión de Metasys anterior a la versión 10.0.

Cuando cambie este atributo a Verdadero, aparece un mensaje de usuario para indicar que todos los motores de Red anteriores a la versión 10.0 permanecen en línea, pero están desconectados del sitio porque ya no se comunican con el Director de Sitio. Si aparece este mensaje, haga clic en Aceptar para continuar y definir el atributo Verdadero, o Cancelar mantener el atributo establecido en Falso. Se produce una entrada al visor de auditorías cada vez que alguien cambia el atributo de seguridad avanzada habilitada.