El Permitir Http se establece en cada motor de Red independientemente. Un horario u otra acción de control puede modificar el valor de este atributo. Puede configurar un resumen personalizado para ver el valor de la Permitir Http atributo en todos los motores de Red del sitio. También puede utilizar la función de edición masiva en SCT para modificar la Permitir Http en múltiples dispositivos.
Para proporcionar el máximo nivel de seguridad, defina Permitir Http a Falso para cada motor de Red actualizado a la versión 8.1 o posterior. Sin embargo, si el motor de Red es un Director de Sitio y si no ha actualizado los motores secundarios que lo informan a la versión 8.1 o posterior, ajuste el ajuste Permitir Http a Verdadero. En referencia, la siguiente tabla enumera las herramientas, utilidades y características de Metasys que dependen del puerto 80. Si el motor de Red utiliza uno o varios de estos elementos que requieren el puerto 80, ajuste Permitir Http a Verdadero.
|
Ítem |
Requiere el puerto 80 |
Notas |
|---|---|---|
|
Sistema Avanzado de Informes de Metasys |
Sí |
Usa http para comunicarse con los motores. |
|
CCT |
Sí |
Utiliza una versión anterior de los servicios de acceso a datos de Metasys que requieren http. Sin embargo, la CCT solo requiere el puerto 80 para las operaciones de carga y descarga. |
|
Launcher 2.0 |
No |
Usos https para la comunicación con los motores actualizados a la versión 8.1 o posterior, pero debe definirse para http para comunicarse con los motores anteriores a la versión 8.1. |
|
Utilidad de exportación de Metasys |
Sí |
Utiliza una versión anterior de los servicios de acceso a datos de Metasys que requieren http. |
|
Metasys para entornos validados (MVE) |
No |
Usos https para la comunicación con motores actualizados a la versión 8.1 o posterior. |
|
UI de Metasys |
No |
Usos https para la comunicación con motores actualizados a la versión 8.1 o posterior. |
|
Herramienta de actualización NAE |
Sí |
Permitir HTTP está configurado como requiere el puerto 80 para realizar con éxito una descarga de código en el motor utilizando el método de actualización HTTP. Si Falso, la herramienta NAE Update Tool abre temporalmente el puerto 80 para sus operaciones, luego cierra el puerto después de que se complete la descarga. |
|
P2000 |
Sí |
Necesita que el puerto 80 (entrada) esté abierto en el Firewall de Windows del servidor Metasys. |
|
SMP |
No |
Usos https para la comunicación con motores actualizados a la versión 8.1 o posterior. |
|
SCT/SCT Pro |
No |
Usos https para la comunicación con controladores de equipos y motores actualizados a la versión 8.1 o posterior. |