Dispositivo - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Las cuentas locales del sistema Metasys dentro del equipo se utilizan para realizar la autenticación y autorización entre dispositivos dentro del sistema Metasys. Una cuenta dentro del equipo es una cuenta de sitio del sistema Metasys, que significa que la cuenta reside en el mismo almacén de usuario propietario que los otros usuarios de Metasys. La cuenta dentro del equipo no puede administrarse y no puede utilizarse para iniciar sesión en el sistema a través de la interfaz de usuario del Portal SMP. La cuenta dentro del equipo utiliza una contraseña generada que se cambia programáticamente una vez al día. Las cuentas del servicio Active Directory no se utilizan para cuentas dentro del equipo.