Cuentas de usuario del servicio Active Directory - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Las acciones de un usuario del servicio Active Directory dentro del sistema Metasys se controlan de la misma manera que un usuario local de Metasys, a través de privilegios asignados. El almacén de datos para los privilegios de usuario es una base de datos de SQL server en plataformas de equipos/servidores (servidor Metasys y SCT). En el caso de los usuarios del servicio Active Directory, la configuración de la política de cuentas, incluida la antigüedad máxima de la contraseña, el bloqueo de la cuenta, la unicidad y la complejidad de la contraseña, se controla fuera del sistema Metasys por el servidor de dominio del servicio Active Directory. Estos ajustes se sombrean cuando se muestran en la ventana Security Administrator System. El atributo de tiempo de espera de sesión es una excepción.