Cuentas de administrador predeterminadas - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Las cuentas MetasysSysAgent y Standard Access, ambas cuentas locales de Metasys, son las cuentas de administrador predeterminadas. Estas cuentas no pueden renombrarse ni eliminarse del sistema. La cuenta MetasysSysAgent conserva todos los derechos administrativos, y estos derechos no pueden cambiarse. La cuenta Standard access conserva un subconjunto de derechos administrativos, en el sentido de que los administradores de acceso estándar solo pueden administrar las cuentas de usuario que se han asignado a la misma Acceso estándar tipo de acceso.

Importante: La primera vez que inicie sesión con la cuenta MetasysSysAgent utilizando la nueva contraseña predeterminada, o la cuenta de acceso estándar con la contraseña predeterminada original, el sistema le pedirá que cambie la contraseña inmediatamente. Este nuevo comportamiento mejora la seguridad general del sistema Metasys. Para obtener más información sobre la nueva contraseña predeterminada, póngase en contacto con su representante local de Johnson Controls.

Los pares de nombre de usuario y contraseña locales del sistema Metasys se almacenan solo en el almacén de usuario propietario del sistema, con una excepción. En el caso de los motores, excluyendo los NxE85 y LCS85, la cuenta MetasysSysAgent también se refleja en el sistema operativo como una cuenta de Windows con privilegios administrativos completos. La contraseña de la cuenta del sistema operativo MetasysSysAgent se controla mediante el restablecimiento de la cuenta MetasysSysAgent a través de la interfaz de usuario del Portal SMP. Cambiar la contraseña de la cuenta en el sistema Metasys también cambia la contraseña de la cuenta del sistema operativo Windows en el controlador de supervisión.

En el caso de los motores de Red basados en servidor en la versión 4.0 o posterior, el NIE89 y el LCS85, la cuenta MetasysSysAgent del sistema operativo Windows no está vinculado a la cuenta MetasysSysAgent de la IU del Portal SMP. Cambiar la contraseña de la cuenta en el sistema Metasys no cambia la contraseña de la cuenta del sistema operativo Windows. Las contraseñas son independientes.

Nota: Las cuentas del sistema operativo Windows y las cuentas locales del sistema Metasys nunca se han vinculado en el servidor Metasys.

Para obtener información sobre la seguridad del sistema operativo de motores de Red basados en hardware, consulte Seguridad en los motores de Red basados en hardware.