Complejidad de la contraseña - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Las contraseñas complejas para las cuentas locales de Metasys en la versión 7.0 y posteriores son obligatorias para todos los dispositivos IP de Metasys y para todas las cuentas de usuario de acuerdo con la configuración de idioma que se selecciona en el equipo. Para obtener más información sobre contraseñas complejas, consulte Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528 ).

En la tabla siguiente se detallan las reglas de contraseña impuestas por el valor de configuración language_locale del usuario del sistema Metasys.
Tabla 1. Reglas de contraseña del sistema Metasys
Language_Locale admitido Reglas de contraseña aplicadas
Inglés (en_us)
  • La contraseña debe tener 8 caracteres como mínimo y 50 como máximo.
  • La contraseña no puede incluir espacios ni palabras o expresiones presentes en la lista de palabras bloqueadas.
  • La contraseña y el nombre de usuario no pueden compartir tres caracteres consecutivos iguales.
  • La contraseña debe cumplir las cuatro condiciones siguientes:
    • Contener al menos un número (0–9)
    • Contener al menos un carácter especial (-, ., @, #, !, ?, $, %)
      Nota: Solo se pueden usar los caracteres especiales antes mencionados; todos los demás no son válidos.
    • Contener al menos una letra mayúscula
    • Contener al menos una letra minúscula
Checo (cs_cz)

Alemán (de_de)

Español (es_es)

Francés (fr_fr)

Húngaro (hu_hu)

Italiano (it_it)

Noruego (nb_no)

Holandés (nl_nl)

Polaco (pl_pl)

Portugués (Brasil) (pt_br)

Ruso (ru_ru)

Sueco (sv_se)

Turco (tr_tr)

  • La contraseña debe tener 8 caracteres como mínimo y 50 como máximo.
  • La contraseña no puede incluir espacios ni palabras o expresiones presentes en la lista de palabras bloqueadas.
  • La contraseña y el nombre de usuario no pueden compartir tres caracteres consecutivos iguales.
  • La contraseña debe cumplir tres de las siguientes condiciones:
    • Contener al menos un número (0–9)
    • Contener al menos un carácter especial (-, ., @, #, !, ?, $, %)
    • Contener al menos una letra mayúscula
    • Contener al menos una letra minúscula
    • Contener al menos un carácter Unicode que se considere alfabético pero no sea mayúscula o minúscula
Chino simplificado (zh_cn)

Chino tradicional (zh_tw)

Japonés (ja_jp)

Coreano (ko_kr)

  • La contraseña debe tener 8 caracteres como mínimo y 50 como máximo.
  • La contraseña no puede incluir espacios ni palabras o expresiones presentes en la lista de palabras bloqueadas.
  • La contraseña y el nombre de usuario no pueden compartir tres caracteres consecutivos iguales.
  • La contraseña debe cumplir dos de las siguientes condiciones:
    • Contener al menos un número (0–9)
    • Contener al menos un carácter especial (-, ., @, #, !, ?, $, %)
    • Contener al menos una letra mayúscula
    • Contener al menos una letra minúscula
    • Contener al menos un carácter Unicode que se considere alfabético pero no sea mayúscula o minúscula

Las reglas de contraseña no son aplicables a los usuarios de Active Directory. A estos usuarios los gestiona el controlador de dominio y no el sistema Metasys.