Auditoría - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

El sistema Metasys ofrece una auditoría de las acciones del usuario dentro del sistema. En otras palabras, el software puede rastrear cada acción al usuario conectado que realizó la acción y enumera esa información en el visor de auditorías. Para los usuarios del servicio Active Directory, el nombre registrado es el nombre de usuario completamente calificado (por ejemplo: myuser@division.company.com).

Las auditorías se escriben en un almacén de datos propietario del sistema Metasys, que es una base de datos de SQL server en plataformas de equipos/servidores (servidores Metasys, incluidos ADS/X, OAS, NxE85 y LCS85) y un archivo basado en XML en las otras plataformas de motor. Las auditorías pueden verse utilizando el visor de auditorías en la IU del Portal SMP.