Mensajes de advertencia - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active
El mensaje de advertencia es una característica opcional de la interfaz de usuario del Portal SMP. El banner es una declaración de advertencia específica que aparece cada vez que se inicia la IU de SMP. Para configurar este ajuste, navegue hasta el objeto Sitio del Director de Sitio y haga clic en el botón Vista del sitio . En el cuadro de diálogo Mensaje de advertencia , seleccione uno de los siguientes, como se muestra en la siguiente figura a continuación:
  • Mensaje de advertencia del Departamento de Defensa (DoD) de EE. UU.
  • Mensaje de advertencia de la Administración de los servicios generales (GSA) de EE. UU.
  • Mensaje de advertencia de la Administración de aviación federal (FAA) del Departamento de Transporte (DOT) de EE. UU.
Figura 1. Lista de selección de mensajes de advertencia en el objeto Sitio

Una vez habilitado, el mensaje de advertencia que seleccionó aparece para todos los usuarios del servicio local y de Active Directory cuando inician sesión en la IU de SMP de un servidor Metasys o un motor de Red. Todos los usuarios locales y de Active Directory deben aceptar las condiciones de la declaración de advertencia antes de que se les conceda el acceso.

Notes [Notas]:
  • Después de cambiar el mensaje de advertencia, el cambio puede tardar hasta cinco minutos en activarse en todos los motores de Red que informan al Director del Sitio, porque el Director del Sitio necesita tiempo para iniciar el cambio en todos sus dispositivos secundarios.
  • Cada vez que un operador cambia la selección del mensaje de advertencia, se envía una entrada al registro de auditoría en Actividad del sistema para sitios que utilizan la IU de Metasys y el registro de auditoría en el visor de auditorías para sitios que utilizan SMP.
  • El mensaje de advertencia no aparece antes de iniciar sesión en el Sistema Avanzado de Informes de Metasys, la IU de SCT, la IU de Metasys, la herramienta de configuración de sistemas de Johnson Controls (JCT) o LonWorks® Servidor de Control (LCS85).
  • El único método para eliminar el mensaje de advertencia desde el proceso de inicio de sesión es establecer el atributo Warning Banner en el objeto Sitio a Ninguno. El atributo Warning Banner se almacena en el archivo del dispositivo. Si descarga el servidor Metasys desde un archivo que se ha cargado con la opción de banner activada, aparece el mensaje.
Figura 2. Entrada del mensaje de advertencia en Actividad del sistema

Cuando aparece la pantalla de inicio de sesión del sistema Metasys, tiene hasta 30 segundos para iniciar sesión. Si pasa 30 segundos sin actividad de usuario, la pantalla de inicio de sesión se cierra y vuelve a aparecer la pantalla del mensaje de advertencia. El mensaje de advertencia también vuelve a aparecer después de que cierre sesión en el sistema Metasys o el sistema se cierre por inactividad del usuario.

El mensaje de advertencia permanece en la pantalla hasta que haga clic en Aceptar, Acepto, o cierra manualmente la ventana del mensaje. El mensaje no se cierra por sí mismo.

La siguiente figura es una representación del mensaje de advertencia que aparece si ha seleccionado el mensaje de advertencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DoD).

Figura 3. Mensaje de advertencia del DoD de Estados Unidos

La siguiente figura es una representación del mensaje de advertencia que aparece si ha seleccionado el mensaje de advertencia de la Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos (GSA).

Figura 4. Mensaje de advertencia del GSA de los Estados Unidos

La siguiente figura es una representación del mensaje de advertencia que aparece si ha seleccionado el mensaje de advertencia de la Administración Federal de Aviación (FAA) del Departamento de Transportes de los Estados Unidos (DOT).

Figura 5. Mensaje de advertencia del DOT/FAA de los Estados Unidos