Nota: Asegúrese de habilitar y configurar la revocación de certificados adecuada, como los anexos OCSP (Online Certificate Status Protocol). Para obtener más información sobre la configuración de OCSP, consulte https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-ocsp/5792b4c4-c6ba-439a-9c2a-52867d12fb66.
Para implementar la seguridad SSL en el Sistema Avanzado de Informes de Metasys:
- Genere una solicitud de certificado e instale el certificado.
Para obtener más información sobre estos pasos, consulte la siguiente dirección:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc771438(WS.10).aspx
- Configure el software de Metasys para usar HTTPS (SSL) y protocolos HTTP en el equipo donde piensa instalar el sistema de informes.
- En el Panel de Control, seleccione Sistema y seguridady luego Herramientas administrativas. En Herramientas administrativas, haga doble clic Administrador de Internet Information Services (IIS ).
- En el Árbol del panel izquierdo, busque y expanda Sitios o Sitios web.
- En el panel derecho, haga clic con el botón derecho en Sitio Web predeterminado y seleccione Editar enlaces. Aparece el cuadro Enlaces de sitio.
- Haga clic en Editar. Verifique que Puerto SSL contiene 443 (Figura 1). Nota: El puerto 80 debe estar abierto en el ADX para la comunicación de otros dispositivos del sistema. Verifique que la entrada del puerto TCP sea 80.Figura 1. Campo de puerto SSL: 443
- Haga clic en ACEPTAR.
- Cierre la ventana del Administrador de IIS.
- Instale el software ADX con Metasys Reporting.
- Usando el Explorador de Windows, vaya a:
C: \Program Files (x86)\Johnson Controls\MetasysIII\UI\com\jci\marco - Uso de un editor de texto, abierto frameworkproperties.properties.
- Actualice la línea de configuración advancedReportingURL para usar https: en lugar de http: lo que indica lo siguiente:
advancedReportingURL=https://SERVERNAME/MetasysReports - Guarde el archivo.
- Usando el Explorador de Windows, vaya a:
C: \Program Files (x86)\Johnson Controls\MetasysReports - Uso de un editor de texto, abierto servides.config.
- Elimine las etiquetas de los comentarios del archivo. Los marcadores de comentarios aparecen como
< !-- y -- >(Figura 2).Nota: No elimine el texto entre las etiquetas de los comentarios. Elimine los tres conjuntos de etiquetas de comentarios que aparecen en el archivo.Figura 2. Etiquetas de comentarios - Guarde el archivo.
- Cierre todas las ventanas del Explorador de windows.
- En el menú Inicio, en el cuadro de texto Ejecutar, escriba regedit.
- Haga clic en ACEPTAR. Aparece la ventana editor del Registro.
- En el Árbol de la izquierda, vaya a > > > > .
- En el lado derecho de la pantalla, haga doble clic en SSRSWebURL. Aparece el cuadro Editar cadena.
- En el campo Valor de datos, añada una s después http. El valor debe ser: https: //(/) Nombre del servidor/ReportServer (Figura 3). Figura 3. Cuadro Editar cadena
- Haga clic en ACEPTAR.
- Cierre el editor del Registro.
- Reinicie el equipo.
- Inicie sesión en la interfaz de usuario del Sistema Avanzado de Informes de Metasys.
La interfaz de usuario debe abrirse correctamente y la URL de la ventana del navegador debe tener el botón https: .