Todas las versiones del software SQL Server deben configurarse en la autenticación de modo mixto y configurarse para utilizar tanto el puerto TCP/IP 1433 como los protocolos Named Pipes. Cuando se actualiza a una nueva versión del software SQL Server, debe conservar esta configuración porque el proceso de actualización desactiva los protocolos de Red.
Considere las siguientes recomendaciones generales sobre la base de datos:
-
El servidor Metasys unificado es incompatible con los clústeres de servidores. En un servidor Metasys dividido (ADX), el equipo del servidor de la base de datos puede formar parte de un clúster de servidores.
-
Ejecute las bases de datos de SQL Server en modo de recuperación Simple para Reducir el riesgo de fallo del sistema debido a la falta de espacio en el disco. El modo de recuperación Simple permite restaurar solo desde la copia de seguridad de la noche anterior. Para la recuperación puntual, ejecute las bases de datos en modo de recuperación completa y vuelva a hacer una copia de seguridad de su registro de transacciones al menos cada 24 horas. En caso de no realizar copias de seguridad de registro de transacciones en este intervalo, se produce un fallo del sistema debido a la falta de espacio disponible en el disco.
-
Confirme que las copias de seguridad de la base de datos de SQL Server se realicen de forma correcta y coherente para evitar la corrupción de datos. Revise periódicamente para asegurarse de que las copias de seguridad estén presentes y sean restaurables. Creación de copias de seguridad utilizando Metasys Database Manager o las herramientas enumeradas en Gestión de la base de datos: herramientas de SQL Server. Cada copia de seguridad debe guardarse en ubicaciones separadas.
-
Revise periódicamente para asegurarse de que sus índices de base de datos estén en buen estado, ya que los índices fragmentados Reducen en gran medida el rendimiento de la base de datos. Reconstruya los índices según sea necesario utilizando las herramientas disponibles en el departamento de TI o en Metasys Database Manager. Consulte Gestión de la base de datos: Gestor de bases de datos de Metasys y Gestión de la base de datos: herramientas de SQL Server.
-
No utilice programas de terceros para realizar copias de seguridad de las bases de datos de Metasys. En su lugar, utilice las herramientas proporcionadas por el software SQL Server o utilice Metasys Database Manager.
-
Para crear y gestionar las bases de datos de Metasys Server y las cuentas de usuario de SQL Server que se utilizan durante el tiempo de ejecución de Metasys Server, el programa de instalación del software Metasys Server requiere una cuenta de usuario con acceso de administrador a bases de datos de SQL Server durante la instalación. La cuenta puede ser una cuenta de usuario de SQL Server o una cuenta de usuario del sistema operativo Windows que tenga los privilegios necesarios. Después de que el programa de instalación cree las bases de datos de Metasys Server y las cuentas de usuario de SQL Server, la cuenta de administrador ya no se utiliza. Puede eliminar los derechos de administrador de la base de datos de SQL Server de esta cuenta de usuario.
-
Durante el tiempo de ejecución, el software Metasys Server utiliza las cuentas de usuario de SQL Server creadas por el programa de instalación de Metasys Server. Para obtener información sobre la gestión de las cuentas de usuario de SQL Server utilizadas por el servidor Metasys (cambios de nombre de cuenta y contraseña), póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Johnson Controls.
- SCT utiliza cuentas de servicio virtuales con autenticación integrada. La autenticación de Windows es más segura que la autenticación de la base de datos, ya que utiliza un mecanismo de seguridad basado en certificados. Con cuentas de servicio virtuales, la gestión de las credenciales de la cuenta se gestiona por el sistema operativo Windows, por lo que no se requiere una gestión manual.
La ubicación predeterminada para las bases de datos del sistema Metasys viene determinada por la configuración de las ubicaciones predeterminadas de la base de datos en SQL Server. La siguiente tabla enumera las bases de datos que crea el sistema Metasys.
Bases de datos históricas del servidor Metasys |
Bases de datos no históricas del servidor Metasys |
Bases de datos de la IU de Metasys |
CCT |
---|---|---|---|
JCIEvents |
MetasysIII |
JCIReportingDB |
CCT_DB |
JCIAuditTrails |
XMS |
SpacesAuthorization |
FDB_Control |
JCIHistorianDB |
MetasysTraducciónDictionary |
||
JCIItemAnnotation |
MetasysReporting |
||
MetasysValue |
|||
JCIReportingDB |
MetasysFault |
||
MetasysFaultTriage |
Además, también puede estar presente el archivo en línea, MetasysSCT, SCTTraductDictionary y cualquier base de datos de archivo actual de Metasys SCT. Los nombres de las bases de datos de archivos de SCT están configurados para el usuario.
Para obtener información sobre la instalación del software SQL Server para su uso con un sistema Metasys, consulte la sección SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240 ), Instrucciones de instalación y actualización de Metasys Server (LIT-12012162 ), o Metasys Server Lite Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012258 ).