Almacenamiento de datos históricos - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Los motores de Red almacenan una cantidad limitada de información de alarmas, tendencias y registros de auditoría. Después de que los motores recopilen datos, se pueden enviar los datos a un servidor Metasys y guardar los datos en el disco duro para el almacenamiento a largo plazo.

Los datos históricos de los motores y los servidores Metasys pueden copiarse en el portapapeles y pegarse en una hoja de cálculo, un procesador de texto o un programa de base de datos.