BACnet Secure Connect (BACnet/SC) es un nuevo enlace de datos BACnet, ASHRAE 135-2020 Anexo AB, que proporciona transporte seguro de mensajes utilizando el protocolo de aplicación IP estándar, Secure WebSocket, que es una extensión a HTTPS y se ejecuta sobre seguridad de la capa de transporte (TLS). De este modo, BACnet/SC proporciona un mecanismo seguro para autenticar y autorizar a un dispositivo a utilizar la Red. Desde el punto de vista de la ciberseguridad, mezclar BACnet/IP y BACnet/SC compromete la seguridad de la Red. Es una práctica recomendada utilizar solo BACnet/SC para todo el sitio para salvaguardar la seguridad de un sitio, si es posible. Si debe conectar dispositivos BACnet/IP, es una práctica recomendada minimizar el número de dispositivos BACnet/IP y aislarlos en un motor.