Consulte Tabla 1 para las reglas de asignación de direcciones IP en el sistema Metasys. En esta tabla, se introduce el término Director de Sitio. El Director de Sitio es el dispositivo designado para mantener la información del sitio manteniendo el objeto Sitio, que contiene información sobre la organización lógica de los datos sobre su instalación, información administrativa de la contraseña de usuario y fecha y hora generales. Esta función reside en un motor o en un servidor Metasys en grandes instalaciones. Aunque un motor puede ser un Director de Sitio, si el sitio tiene un servidor Metasys, entonces un servidor Metasys debe ser el Director de Sitio. El Director de Sitio proporciona un punto de entrada uniforme y admite funciones como inicio de sesión de usuarios, administración de usuarios, sincronización horaria y gestión de tráfico.
Dispositivo |
Direcciones dinámicas |
Direccionamiento estático |
Notas |
---|---|---|---|
SNE/SNC |
Compatible |
Recomendado cuando SNE/SNC es el Director de Sitio |
|
NAE/NCE |
Compatible |
Recomendado cuando el NAE/NCE es el Director de Sitio |
|
NIE |
No soportado |
Requerido |
|
LCS |
Compatible |
Recomendado cuando LCS85 es el Director de Sitio |
|
ADS/ADX/OAS |
Compatible |
Recomendado cuando ADS/ADX o OAS es el Director de Sitio |
El ADS se carga en un equipo de clase escritorio y el ADX se instala en un equipo de clase servidor. El OAS se carga en un equipo de clase escritorio o en un equipo de clase servidor. |
TEC 20-3C-2 |
Compatible solo para puerto principal |
Recomendado para el puerto principal; obligatorio para el puerto secundario |
|
WRS-RTN |
Compatible |
Recomendado si surgen problemas de comunicación |
|