Acceso telefónico a Redes de Metasys - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

La Red punto a punto (PPP) se utiliza para toda la comunicación de acceso telefónico entre el equipo cliente de Metasys (navegador web) y el servidor y motor de Metasys. Los nuevos modelos de motores de Red y la última versión del software Metasys Server no admiten comunicación a través de módems. Si tiene un sistema más antiguo, consulte la sección Metasys System Extended Architecture Direct Connection and Dial-Up Connection Application Note (LIT-1201639 ) para obtener más información.