Acceso remoto al sistema Metasys - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active
El método requerido y más seguro para acceder remotamente al sistema Metasys es utilizar una infraestructura VPN. Si ya existe una infraestructura de VPN en el sitio, los riesgos y las preocupaciones de seguridad ya se han establecido y abordado. Usando una VPN, las características del sistema Metasys son las mismas que si los usuarios remotos estuvieran en la intranet de la empresa. La única restricción es que el sistema Metasys no admite la VPN con capa de conexión segura (SSL).
Importante: Realizar no Conecte Metasys directamente a Internet. Debe utilizar una VPN para comunicarse de forma segura en Internet a un sistema Metasys.
Figura 1. Comunicación con Internet del sistema Metasys mediante el uso de VPN