ADS, ADS-Lite y OAS no basado en servidor requisitos - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

El ADS/ADS-Lite o OAS en un sistema operativo de escritorio no se incluye, ni necesita, licencias CAL de dispositivo o usuario. Solo los servidores Metasys con sistemas operativos de servidor requiere licencias CAL.

Para evitar problemas de rendimiento de comunicación de Red y conexión de Red no basado en servidor ADS/ADS-Lite o no basado en servidor, el número de usuarios y el número de motores de Red y equipos ADS/ADS-Lite o no basado en servidor que transfieran datos de tendencias, mensajes de eventos y mensajes de auditoría no deben superar 15. El número máximo de motores entre diez y catorce según el número de usuarios simultáneos admitidos en el sistema. Diez motores admiten un máximo de cinco usuarios simultáneos. Catorce motores admiten un usuario. Si un sitio Metasys con un solo ADS/ADS-Lite o un OAS no basado en servidor configurado como Director de Sitio y repositorio predeterminado supera ese número de conexiones, considere una de las siguientes opciones:

  • Configure un ADS/ADS-Lite o un OAS no basado en servidor para que sea el Director de Sitio. Instale y configure otro ADS/ADS-Lite o un OAS no basado en servidor (o más) para proporcionar la función de repositorio del ADS. Cuando se instala un ADS/ADS-Lite independiente o un OAS no basado en servidor para proporcionar la función del repositorio, le permite dedicar cinco conexiones en el ADS/OAS alternativo para los usuarios del sistema y otras cinco conexiones en los motores de Red ADS/ADS-Lite o OAS no basados en servidor alternativo a motores de Red y a equipos ADS/ADS-Lite o no basados en servidor para transferir datos de tendencias, mensajes de eventos o mensajes de auditoría.

    Nota: El ADS/OAS no puede ser Director de Sitio para otro ADS/ADS-Lite o OAS no basado en servidor de ningún tipo.
  • Migrar a un ADX o a un OAS basado en servidor. Configure el servidor Windows del equipo ADX/OAS con el número de licencias CAL que iguale el número total de usuarios o dispositivos que accedan al ADX/OAS.

Consulte la Metasys® System Configuration Guide (LIT-12011832) para conocer las directrices y limitaciones de rendimiento.