Unidades organizativas (OU) - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Un contenedor dentro del servicio Active Directory que debe utilizarse para reflejar los detalles de la estructura empresarial de la organización o para delegar el control administrativo sobre grupos más pequeños de usuarios, grupos y recursos. Una unidad organizativa (OU) hereda las políticas de seguridad del dominio principal y de la OU principal a menos que se desactive específicamente.