Protocolo punto a punto (PPP) - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Un protocolo para la comunicación entre dos equipos mediante una interfaz serie, normalmente un equipo conectado por línea telefónica a un servidor. A veces se considera miembro del conjunto de protocolos TCP/IP. En relación con el modelo de referencia de OSI, el PPP proporciona servicio de capa 2 (capa de enlace de datos).