Un protocolo para la comunicación entre dos equipos mediante una interfaz serie, normalmente un equipo conectado por línea telefónica a un servidor. A veces se considera miembro del conjunto de protocolos TCP/IP. En relación con el modelo de referencia de OSI, el PPP proporciona servicio de capa 2 (capa de enlace de datos).