Protocolo de datagramas de usuario (UDP) - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Un protocolo de comunicaciones que ofrece una cantidad limitada de servicio cuando se intercambian mensajes entre equipos en una Red que utiliza IP. El protocolo de datagramas de usuario (UDP) es una alternativa a TCP. Al igual que TCP, UDP utiliza el protocolo de Internet para obtener una unidad de datos (llamada datagrama) de un equipo a otro. A diferencia de TCP, UDP no divide un mensaje en paquetes (datagramas) y se recopila en el otro extremo. Específicamente, UDP no proporciona secuenciación de los paquetes que llegan a los datos; por lo tanto, el programa de aplicación que utiliza UDP debe asegurarse de que el mensaje completo haya llegado y esté en el orden correcto.