Un protocolo de comunicaciones que permite A los administradores de Red gestionar y automatizar centralmente la asignación de direcciones IP en la Red de una organización.
DHCP permite que un administrador de Red supervise y distribuya direcciones IP desde un punto central y envíe automáticamente una nueva dirección IP cuando un dispositivo esté conectado a una ubicación diferente en la Red. DHCP también puede asignar a los usuarios de acceso telefónico una dirección IP automáticamente cuando se conecten a la Red. Algunos servidores DHCP admiten direcciones fijas para dispositivos que necesitan una dirección IP estática.
El servidor Metasys, el motor de Red, el coordinador TEC20 y el receptor inalámbrico de detección de temperatura ambiente «varios a uno» (WRS-RTN) pueden obtener sus direcciones IP y otra información de Red utilizando DHCP. Cada dispositivo Metasys que puede conectarse a la Red Ethernet necesita una dirección IP única. Sin DHCP, la dirección IP debe introducirse manualmente para cada dispositivo; y, si los dispositivos se mueven a otra subred de la Red, debe introducir una nueva dirección IP. El sistema Metasys admite asignaciones de direcciones IP tanto dinámicas como estáticas.