Protocolo Simple de hora de Red (SNTP) - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Una versión simplificada del NTP. Estos protocolos permiten que un equipo le pregunte la hora a otro equipo en una Red TCP/IP y, a continuación, ajuste su propio reloj en consecuencia. Un número de servidores horarios públicos de tiempo de Red (SNTP) públicos mantienen un seguimiento de la hora con un grado muy alto de precisión que puede utilizarse para garantizar que el Director del Sitio esté sincronizado en tiempo real.