Esquema del servicio Active Directory - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

La definición formal de todos los datos de objeto y atributo que se pueden almacenar en el directorio; por ejemplo, el usuario es un tipo de objeto con datos de atributo del nombre, primer nombre, apellido, correo electrónico, etc. El esquema está compuesto por clases de objetos y atributos. El esquema base (o predeterminado) contiene un rico conjunto de clases de objetos y atributos para satisfacer las necesidades de la mayoría de las organizaciones, y está conformado después de la norma ISO X.500 para los servicios.