Cuenta de servicio en el servicio Active Directory/LDAP - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Una cuenta de inicio de sesión asignada A una aplicación para que la aplicación pueda realizar acciones privilegiadas dentro del servicio Active Directory; el sistema Metasys requiere que se asigne una o más cuentas de servicio para permitir que el sistema realice consultas de directorio y solicite la autenticación del servicio Active Directory. Solo se permite una cuenta de servicio por dominio.