Controlador de dominio del servicio Active Directory/Controlador de dominio - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Una colección de controladores de dominio que pueden considerarse como un límite de seguridad para los recursos de la Red. Un controlador de dominio proporciona al servicio Active directory los usuarios y los equipos; almacena los datos del directorio y gestiona las interacciones de usuarios y dominios, incluyendo el proceso de inicio de sesión, la autenticación y las búsquedas del directorio.