Autenticación integrada de Windows - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Un método de autenticación para la seguridad del directorio en un servidor web. La autenticación integrada de Windows utiliza un intercambio criptográfico con el navegador web Windows Internet Explorer del usuario para confirmar la identidad del usuario y, por tanto, autenticar al usuario para acceder al recurso del servidor web (como un servicio web o un archivo).