Visión general - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Este apéndice enumera preguntas y acciones que ayudan a facilitar la interacción con el departamento de TI del cliente para configurar el sistema Metasys para su uso con los servicios de Active Directory. Es necesario obtener esta información y completar la configuración antes de que la función esté activada y los usuarios del servicio Active Directory se añaden al sistema Metasys. Tenga en cuenta que estas acciones son probablemente realizadas por el departamento de TI del cliente. Además, es posible que haya que implicar a varios equipos de TI; por ejemplo, la asistencia del equipo del servicio Active Directory, el equipo de seguridad informática, el equipo de infraestructura y el equipo de Red. Asegúrese de dejar tiempo para cualquier interacción necesaria del equipo. Además, tenga en cuenta que:

  • Estas preguntas se centran solo en las necesidades informáticas de la función del servicio Active Directory y no en el sistema Metasys. El sistema Metasys debe configurarse correctamente con una versión del software del servidor Metasys (y SCT) que admita la función Active Directory. Los ejemplos de logística que quedan fuera de estas preguntas incluyen:
    • acceso administrativo al servidor Metasys
    • derechos apropiados de SQL server para instalar o actualizar el software del servidor Metasys
    • cortafuegos entre los dispositivos del sistema Metasys
  • Estas preguntas presuponen que la persona que recopila la información está familiarizada con la función del servicio Active Directory.