Visión general - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

La implementación del agente SNMP de Metasys proporciona funcionalidad SNMP estándar IP en el sistema Metasys, lo que permite a los administradores de Red gestionar el rendimiento de la Red de Metasys, encontrar y resolver problemas relacionados con la Red Metasys y planificar el futuro crecimiento del sistema Metasys. SNMP utiliza versiones estándar 1, 2C y 3 de SNMP (que excluye el cifrado y la autenticación de SNMP). El sistema Metasys permite la entrega de trampas SNMP no seguras para eventos de alarma de Metasys mediante un sistema de administración de Redes (NMS). El agente SNMP de Metasys también puede monitorizar los objetos de punto del sistema Metasys, seleccionar los atributos de diagnóstico y controlar los objetos de secuencia. Puede configurar el filtro en el agente utilizando las capacidades de filtrado del DDA.