Dispositivo de supervisión fuera de línea/en línea - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

En función de la configuración del SNMP, el Director del Sitio de Metasys envía una notificación fuera de línea/en línea cuando cualquiera de sus hijos (motores de Red) se considera fuera de línea o en línea. Estos eventos tienen una estructura similar a la estructura de alarma activada y reporta el mismo conjunto de atributos (Tabla 1). El atributo eventValue indica Fuera de línea o En línea.

Cuando un dispositivo de supervisión se reinicia o se restaura después de un fallo de alimentación, el agente SNMP del Director del sitio envía la notificación fuera de línea/en línea, y el dispositivo de supervisión envía la información de inicio de la central de incendios.