Deshabilitar/habilitar dispositivo de campo - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Cuando el usuario o un proceso deshabilita la comunicación a un dispositivo de campo, el agente SNMP envía una trampa relacionada con el comando Deshabilitar de manera similar a la trampa de alarma activada. EventValue indica Comm Disabled.

Cuando se produce un comando Comm Enabled al dispositivo, el agente SNMP envía una trampa relacionada con el comando Habilitar así como una trampa de alarma independiente relacionada con el retorno al estado en línea.