Trampa de borrado de alarma - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Cuando se produce un estado de retorno a la normalidad de la alarma, el agente SNMP reacciona de la misma manera que cuando se produjo la alarma. De este modo, la situación de alarma se borra con un mensaje NormalEvent.