Trampa con alarma activada - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Cuando un objeto con extensión de alarma genera un evento en el Metasys , el agente SNMP envía el mismo tipo de alarma que se elevó en el sistema (Metasys Servidor o motor de Red). Los ejemplos incluyen Advertencia alta y Alarma baja. Cada OID de trampa también envía los valores de los atributos seleccionados para la trampa (Tabla 1).