Solicitudes Get de SNMP - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Las solicitudes Get de SNMP permiten al NMS solicitar información para una variable específica. El agente SNMP, al recibir un mensaje GET, emite un mensaje GET-RESPONSE al NMS con la información solicitada o una indicación de error como para por qué la solicitud no puede procesarse.

El agente SNMP de Metasys le permite realizar solicitudes Get de SNMP en OID predefinidos de ciertos objetos (por ejemplo, objetos de valor analógico [AV], valor binario [BV] y valor multiestado [MV]). Para obtener una lista de los atributos disponibles para el sondeo, consulte Tabla 1.

Nota: Para utilizar solicitudes Get, debe consultar el dispositivo de supervisión específico (NAE55, NIE55 o NCE25, por ejemplo) en el que aparezca el objeto. Los Directores de Sitio no reenvían las solicitudes Get a otros dispositivos del sitio y no se pueden realizar solicitudes Get en ADS/ADX.

El agente SNMP de Metasys también le permite determinar el estado del dispositivo mediante el sondeo de los OID listados bajo Tabla 1. Estos atributos incluyen datos como el estado de la batería y el recuento de objetos.

Puede sondear todos los puntos del motor de Red, pero tenga en cuenta que hay un límite en las solicitudes Get de SNMP, que son dos solicitudes por segundo en un NAE55 y una solicitud por segundo en un NAE45. Por ejemplo, el sondeo de 500 puntos en un solo NAE tarda unos cinco minutos.