Ejemplo - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

La diferencia entre la trampa de SNMP generada para un punto binario que entra en alarma y uno cuyo estado pasa a retorno a la normalidad se detalla en la siguiente tabla.

Tabla 1. Ejemplo de atributo de trampa de SNMP

Atributo de trampa de SNMP

Valor de alarma

Valor Normal

REPO.O

AlarmEvento

normalEvent

Valor de evento

Activo

Inactivo

Estado DEL Evento

0

68

Mensaje de evento

Mensaje de alarma definido en la interfaz de usuario del Portal SMP de Metasys

Mensaje de retorno al Normal definido en la IU del Portal SMP de Metasys