Como se destaca en la sección Ejemplos de trampas, cada OID de trampa envía el mismo conjunto de atributos. Puede traducir los valores de los atributos (evPreviousState) utilizando los valores clave de la siguiente tabla.
|
Tecla |
Texto |
Tecla |
Texto |
|---|---|---|---|
|
0 |
Normal |
68 |
Alarma |
|
1 |
Fallo |
69 |
Problema |
|
2 |
Apagado Normal |
70 |
Estado |
|
3 |
Límite superior |
71 |
Fuera de línea |
|
4 |
Límite inferior |
72 |
Apagado |
|
64 |
Advertencia baja |
73 |
Poco fiable |
|
65 |
Advertencia alta |
75 |
En línea |
|
66 |
Alarma baja |
65535 |
Estado previo desconocido |
|
67 |
Alarma alta |