OID base de solicitud Get - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

El OID básico para cualquier solicitud Get es el siguiente:

1.3.6.1 4.1.4399.2.1.1.1 1.4.1.1 x.y

donde x es un número entero que representa el atributo del punto (Tabla 1) y y es una representación ASCII para el nombre del punto Metasys.

Tabla 1. Atributos del punto

x

DESCRIPCIÓN

.85

Valor actual

.103

Fiabilidad

.117

Unidades

.661

Precisión de visualización

.1006

Estado de alarma

.32527

Referencia del elemento

Las dos solicitudes Get principales son la solicitud Get de atributo del punto y la solicitud Get de diagnóstico del dispositivo.