Definición de solicitud Get - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 13.0

Boletín técnico de orientaciones sobre redes y TI

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

La longitud del OID para una solicitud Get tiene una limitación relacionada con el protocolo SNMP: el número máximo de subidentificadores por mensaje es de 128 caracteres. La referencia del elemento o objeto que solicita está contenida en estos subidentificadores. Para determinar la referencia del elemento que debe utilizar, inicie sesión en la interfaz de usuario de Metasys y abra la ventana Focus del elemento/objeto. Localice el campo Referencia del elemento en la vista avanzada de la ventana Focus. El formato de la referencia de artículo totalmente cualificado es:

Sitio:Dispositivo/Elemento

La única parte de esta cadena que necesita especificar es la sección Elemento. A continuación aparece un ejemplo:

MiADS:NAE-1/N2-1/AHU-3/ZN-T

La única parte de esta referencia de artículo que es necesaria es: N 2-1/AHU 3/ZN-T.